This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A25:TPS7A2533DRVR–在固定 3.3V LDO 上仅获得 1.08V 输出

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536013/tps7a25-tps7a2533drvr-getting-only-1-08v-output-on-fixed-3-3v-ldo

器件型号:TPS7A25

工具/软件:

大家好:

我目前正在开发使用的电路板 TPS7A2533DRVR LDO、它应该输出 A 固定 3.3V 。 然而,我只得到 1.08V 误差。

为了进行故障排除、我必须知道 已拆焊 反馈网络中包含以下组件:

  • R894

  • R1776

  • R1777

  • C2188.

因为这是一个 固定输出版本 、我知道反馈电阻器不是必需的、FB 引脚应该在内部连接。

尽管移除了这些组件,但问题仍然存在 — 我仍在测量 1.08V 误差。

我附加了的相关部分 原理图/布局 供审核。 任何人都可以帮助验证周围电路是否正确、以及是否存在我可能错过的任何问题?

线索:输入 5V 和使能 5V 即将到来、

如有任何建议、将不胜感激!

谢谢、
Sai Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    我知道您使用的不是可调节选项、但请注意、基准电压是 1.224V。 如果要将可调选项与上面的电阻分压器一起使用、则输出将为~5V(标称值)。  

    您是否查看了示波器上的输出? 我 猜您的 DMM 测量值是 1.08V? 如果是、最好了解这是恒定直流电压还是平均波动。  

     ~ Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    是的、感谢对这种情况的研究、所以是的、我提到的是 1.086 伏、我使用的是 DMM。 我会检查一次 CRO ,我会使你在短与输出波形.

    为清楚起见、我再次提到、我移除了电阻器、  

    • R894

    • R1776

    • R1777

    • C2188.  

       因为使用 3.3V 的固定范围模块

        谢谢、

        Sai Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Aaron、

    PFA、用于输入、使能和输出电压的附加 CRO 输出。

    输入电压 5V、ENABLE = 5V、输出 1.096V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已获得 IC 的隔离式输出、并在输出引脚上使用 DMM 进行了测试、获得 3.3V 电压。  

    什么可能是问题、IC 是否过载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    是的、这可能是原因。 如果 LDO 处于电流限制状态、输出电压将下降以保持恒定的电流。  

    负载是否超过 325mA?  

    ~ Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我正在分析该器件。 完成后通知您。

    谢谢

    Sai Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了问题的根本原因、该 LDO 上的一个 IC 负载反向连接、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒 — 很高兴你能找到这个问题。  

    ~ Aaron