This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:TPS43060 适用于 CC/CV 环路

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538427/tps43060-tps43060-applies-in-cc-cv-loop

部件号:TPS43060

工具/软件:

  尊敬的 TI 专家:

   TPS43060 用于从 20V - 38V/5A 升压至 42V/3A - 54.6V/2.5A、通过 CC/CV 可为电动踏板车的锂电池包充电。

充电电流和电压由 MCU 的 PWM 波输出进行调制。 请查看该电路的可行性。

如果可能、帮助仿真 CC/CV 环路的电路参数。

谢谢、此致!

Sammy

  e2e.ti.com/.../140W-DC_2D00_DC-SCH2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammy:

    因此、42V 至 54.6V 输出电压由常规 TPS43060 反馈环路进行调节、而额外的恒定电流环路馈入控制器的 FB 引脚。
    这种理解是否正确?
    这种方法绝对是可行的。 遗憾的是、我无法对原理图片段提供反馈、因为 我缺少有关 TPS43060 电路其余部分的过多信息。
    在将 CC 环路添加到现有稳压器时、我推荐本应用手册。 此方法适用于降压和升压设计。
    https://www.ti.com/lit/an/snvaa85/snvaa85.pdf

    此致、
    Niklas