This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173:适合为此 HCAP 充电?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537269/bq25173-suitable-to-charge-this-hcap

部件号:BQ25173

工具/软件:

尊敬的 Bill:

我的客户使用的是混合电容器、其参数在下表中列出。 您能否帮助确认 BQ25173 是否为不错的选择?

谢谢你

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hung

    BQ25173 为单元充电、范围为 2.5V 至 3.8V。   

    需要额外的电路在低于 2.5V 时停止放电。

    如果 BQ25173 设置为 500mA 充电电流:

    1.) 120f — 充电时间 2.5V 至 3.8V - 312 秒

    2.) 250f — 充电时间 2.5V 至 3.8V -- 650 秒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您提供详细信息。  

    需要额外的电路才能停止放电至低于 2.5V。

    我们是否有任何白皮书或应用手册讨论了如何设计可与客户分享的其他电路?

    此致、

    挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hung

    查看 BQ29706 电池电芯保护器件。  它具有 2.5V 的过放电检测 (UVP)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    明白。 感谢您的建议。

    此致、

    挂起