主题中讨论的其他器件:TPS25751、 CSD87501L、 BQSTUDIO、LM74700-Q1、 EV2400、 TPS2121
工具/软件:
TI 团队大家好、
我在双输入配置中使用 BQ25798RQMR、其中 VAC1 连接到外部 20V 桶形插孔 (“插头“)、VAC2 连接到 TPS25751 PD 控制器 (PPHV) 的输出。 我的目标是支持任一来源的电源输入。
我看到意外行为:当我只插入 USB-C(确认 VAC2 = 20V)时、 Q2 未导通 系统 (SYS) 保持未通电状态。 ACDRV2 保持低电平、并 REGN 也为 0V 。 我已经验证了以下内容:
-
TS 引脚通过分压器连接到 REGN 和 GND (R35 = 10kΩ、R36 = 4.7kΩ)、当 REGN 启动时通常会产生~1.9V。
-
TPS25751 的 VAC2 = 20V(已确认)
-
VAC1 悬空(未插入插头)
-
Q2 是一个由 ACDRV2 控制的背对背 CSD87501L
我的理解是、当 BQ25798 检测到有效输入和 TS 电压时、应该出现 REGN。 但我们似乎陷入了冷启动僵局:
-
REGN 关断→TS = 0V→ACDRV2 关断→Q2 关断→无功率达到 SYS→REGN 保持关断状态。
我附上了相关的原理图供您参考。
提前感谢您的帮助!