This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843A:UC3843

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538493/uc3843a-uc3843

部件号:UC3843A
主题中讨论的其他部件:UC3843

工具/软件:

尊敬的先生:

我想设计一个额定功率为的降压转换器  

输入= 55-80V 直流

输出= 50V、10A

使用 IC UC3843、开关频率为 51kHz。

使用的 MOSFET 为 Rm150N100、栅极导通电阻= 7.9 Ω、栅极关断电阻= 5.7 Ω

电感器= 50uH

在下图中、Ch1 黄色表示栅极脉冲、Ch2 绿色表示漏源电压。

请帮助改善栅极脉冲波形  

此图是在输入=60V 且输出为 50V 3A 负载时拍摄的。

谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请提供您的电路以供审核。