This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79656-Q1:器件和放大器;使用 BQ79616-Q1 图形用户界面 (GUI) 断开 USB2ANY 连接

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, BQ79616-Q1, BQ79616, BQ75614-Q1, BQ79656EVM-021, BQ79656-Q1, BQ79600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528866/bq79656-q1-device-usb2any-disconnected-using-the-bq79616-q1-graphical-user-interface-gui

器件型号:BQ79656-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79656EVM-021、USB2ANY、BQ79616-Q1、BQ79616、 BQ79600-Q1、BQ75614-Q1

工具/软件:

您好、

我尝试 使用 BQ79616-Q1 图形用户界面 (GUI) 启动 BQ79656EVM-021、但发现 器件和 USB2ANY 已断开连接。

我应该回答什么问题?

亲切的问候

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    从屏幕左下角判断、硬件连接是否正确。 您在连接设备和与设备通信时是否遇到问题?

    谢谢、

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zachary:

    感谢您的答复。

    我卡住了 、因为 GUI 主页 左上角会显示消息“Device & USB2ANY Disconnected“。 今天上午、我试着逐步完成下一步。 我 先介绍了电池监控器页面。

    但是、当我 尝试 1) 唤醒和 2) 自动寻址 3) 开始轮询时、它不起作用(器件无响应。)
    查看轮询设置下、无法指定每个连接的器件的电池数量。

    我应该回答什么问题?

    亲切的问候

    Tom

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您使用的是 SPI 还是 UART? 您是否可以使用 DMM 为我测量 AVDD、TSREF、LDOIN 和 DVDD?

    一目了然、您的设置看起来是正确的。

    谢谢、

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Zachary:

    参考 EVM  J17 引脚说明、我认为使用了 UART(带 USB2ANY)。

    8 TX — 到微控制器 UART RX

    7 RX—连接到微控制器 UART TX

    此外、 AVDD 5.065V、TSREF 0.001V、LDOIN 6.064V 和 DVDD 0.403V。

    我认为 DVDD LDO 在关断模式下已断电。 如何将其唤醒至工作模式?

    亲切的问候

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    我担心设备可能会以某种方式损坏。 您的连接看起来不错、如果 USB2ANY 固件最新、设置为 UART 并将 BQ79616 设置为基底器件、则 IC 应该会唤醒。 DVDD LDO 将在收到唤醒信号后工作。 您是否有其他设备可供试用?

    谢谢、

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zachary:

    感谢您的建议。

    是的、我有另一个 BQ79656EVM-021 并 尝试唤醒 器件、但没有任何变化。 DVDD 为 0.17V、仍处于关断模式。

    关于 选择桥接器件的菜单、我选择了三种不同的配置(例如 1.  桥接器件 BQ79600 UART、堆栈器件 BQ7961x;2.  桥接器件 BQ79600 UART、堆栈器件 BQ7965x;3.  桥接器件 BQ7965x、堆栈器件 BQ7965x) 结果相同。

    我甚至 再次更新了 USB2ANY(固件版本 3_1_1_14)。

    我尝试探测 TP12 (RX — 到微控制器 UART TX) 和 TP42 (TX — 到微控制器 UART RX)、发现两者始终都是@5V 振幅。 似乎没有 UART 信号。  

    我应该尝试什么?

    亲切的问候

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    尝试另一台笔记本电脑。 如果仍然无法正常工作、那么最可能的原因是 USB2ANY 损坏。

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zachary Balov、

    这是 Ali、是 Tom Chiang 的团队成员。 我们正在使用 BQ79656-Q1、并尝试将其与 BQ79616-Q1 GUI (BQAutoEval v1.0.4) 和 USB2ANY(固件 v3_1_1_14)一起使用。 我们的设置涉及 USB2ANY 和 BQ79656-Q 之间的直接 UART 连接 我们将使用两个 BQ79656EVM-021 硬件、如上所述。

    问题:

    即使连接正确、接通了电源、我们相信唤醒序列已正确执行、GUI 也会立即显示“Device & USB2ANY disconnected“。

    我们已经完成的工作:

    1. 我们遵循中的官方 TI 唤醒指南:(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137645/bq79656evm-021-bq79656-wake-sequence-and-basic-communication?utm)。
    2. GPIO1 被拉至高电平、RX/TX 线路连接至 J17、跳线 J2、J5、J6、J14 已正确配置 J16 和 J18。
    3. D1 LED 亮起、我们可以了解该器件是否唤醒。
    4. 我们尝试重新安装 GUI 和 USB2ANY 驱动程序、并按照不同的顺序对所有板进行下电上电。

    我们感谢您对以下问题的支持:

    是由当前 BQ79616-Q1 GUI (BQAutoEval v1.0.4) 在独立配置(即无 BQ79600-Q1 桥接器)中完全支持的 BQ79656-Q1 器件。

    2.此配置中的 USB2ANY (V2.8.2.0) 是否存在任何已知问题或固件限制?

    3、确认 USB2ANY 是否正常运行或是否存在潜在故障的最佳方式是什么? 由于我们只有 ZT-703S 示波器万用表(而不是逻辑分析仪)、因此验证通信需要什么信号行为?

    4.我们是否可以通过 GUI 的调试或脚本模式手动尝试访问寄存器或发送 UART 命令、或者在任何低级别访问正常工作之前是否需要 GUI 级检测?

    5.您能否确认 BQ79656-Q1 通过 USB2ANY 与 GUI 正确握手所需的上电和唤醒序列? USB2ANY 连接、WAKE 脉冲和 GUI 启动之间是否有严格的时序要求?

    6.在使用此设置时、我们是否应该遵循任何已知的修补程序、可选的 GUI 版本或最佳实践?

    如果需要、我们很乐意提供其他信息。

    非常感谢您的支持和快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Zachary:

    只要我 为了 唤醒而访问了电池监控器页面、我就测得了 UART 信号@ BQ79656 (EVM)。  

    您只能看到 RX 下降、但 TX 保持了@ 5V 的振幅。 我不知道它是否正确。

    此外、我还截屏了 GUI 寄存器映射。 您能检查一下它是否正确吗?

    亲切

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    UART 线路上的行为不正确、寄存器映射不读回。 您是否有另一个 USB2ANY 可供测试? 我不相信这一个是有效的。

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zachary:

    USB2ANY 发送的 RX 信号似乎正确。 当 I 在 BQAutoEval 上点击 WAKE、SHUTDOWN、SLEEP 进入 ACTIVE 或 COMM CLEAR 时、USB2ANY 在 RX 上发送相应的低电平持续时间。

    点击 Read Register 时、它甚至发送了读取命令。



    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    您是否尝试过新的 USB2ANY? 虽然它可能发送的命令并不意味着它能够正确接收它们。 在任何唤醒 ping 之前、只要 USB2ANY 连接到笔记本电脑和 EVM、GUI 就应读取“器件已连接“。

    谢谢、

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Zachary:

    感谢您的答复。

    “设备已连接“? 我很困惑。

    随附的信息、请找到出现在我的测试中的 GUI 主页。 是否连接了设备?

    亲切的问候

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    您的 USB2ANY 已 连接。 但是、通信仍然失败。 您的硬件设置正确。 我建议在执行其他调试步骤之前尝试新的 USB2ANY、因为它们通常会中断。  

    谢谢您、

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Zachary:

    感谢您的答复。

    复制了该内容。 我们正在尝试与新 USB2ANY 的机构联系。

    顺便说一下、参照  BQ79616-Q1 和 BQ75614-Q1 GUI 用户指南、 需要安装 3_BQAutoEvalPG2.0_1.0_installer_win。

    但是、我没有这样做、因为我的安装程序请求被拒绝。  

    您是否认为这是通信失败的根本原因?

    亲切的问候

    Tom

    1.1.4 安装 GUI

    下载并导航至 BQ79616 安装程序文件夹 (3_BQAutoEvalPG2.0_1.0_installer_win.zip)。 提取  

    其中的内容并从提取的文件夹中运行安装程序可执行文件。 保留所有默认安装文件夹  

    “Locations"(“(位置(位置)、然后对所有提示对话框按“ yes “