This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:TPS54200 PWM 频率范围(模拟调光)

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538461/tps54200-tps54200-pwm-frequency-range-analog-dimming

器件型号:TPS54200

工具/软件:

您好、TI 专家。

我使用 TPS54200 进行 IRLED 驱动。

驱动模式是 模拟调光模式。

出于某种原因、我想在工作期间更改 PWM 频率。

预期频率范围为 20kHz ~ 50kHz。

在工作期间无需任何操作即可微调 PWM 频率吗? (例如,重新引导 IC ...)

另一个问题是 PWM 频率规格。

在 数据表的 8.4.3 模拟调光模式运行中、建议将 PWM 频率设置为高于 10kHz。

但是、据我发现、没有明确提及 PWM 的频率范围。

您能告诉我最小值、最大值规格吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在正常运行时可更改 PWM 频率、无需复位 IC。

    PWM frreq 范围 10kHz-100KHz 应该适合调光控制