请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62875-Q1 工具/软件:
您好的团队、
是否可以通过 I2C 将 TPS62875B2QWRZVRQ1 配置为启用 SSC? 无法使用 TPS62875B3QWRZVRQ1、因为该器件没有 0.85V 的启动电压。 为了满足 SoC 要求、我们需要 0.85V 启动电压、但我们需要使用展频。

此致、 
Ochi 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好的团队、
是否可以通过 I2C 将 TPS62875B2QWRZVRQ1 配置为启用 SSC? 无法使用 TPS62875B3QWRZVRQ1、因为该器件没有 0.85V 的启动电压。 为了满足 SoC 要求、我们需要 0.85V 启动电压、但我们需要使用展频。

此致、 
Ochi