This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:空载条件

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537540/tps63070-no-load-condition

器件型号:TPS63070

工具/软件:

我正在 PFM 模式下运行 TPS63070、在该模式下、输入可以是 4V 至 6V、而输出设置为 5.8V。 在空载条件下启动时、我观察到输出为 5.8V、然后变为 9V。 这种情况在两个装置上瞬间发生。 下电上电后、输出可以正确地达到 5.8V。 由于此不一致问题、我没有捕获波形。 您能评论一下器件 在空载时是否稳定吗? 您能帮助提出这里可能有什么问题吗?  我只能想到顶部反馈电阻器的干焊料。 另外、我的设计将 VSEL 引脚连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将对此进行深入研究、并明天提供反馈。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KMB:

    感谢您的耐心等待、您能提供原理图和布局吗? 您是否使用 EVM 执行相同的测试?

    此致、

    木林