This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171EVM-BIDIR:ISET 电流控制在升压模式下不工作。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538278/lm5171evm-bidir-iset-current-control-doesn-t-work-in-boost-mode

器件型号:LM5171EVM-BIDIR
主题:LM5171 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们通过 LM5171 EVM 评估适用于我们应用的 LM5171。
我们希望调节两个方向的电流。
降压模式
我的降压测试设置涉及高压侧的工作台电源、一个电子负载、CC 模式下的低压侧
以及用于驱动 CC 控制输入端控制电压的电源((J43(安装了 J42 分流器))。
当我将 CC 控制电压降低到 1V 时、我确实、实际上会看到通过器件的电流限制、直到在 0.99V 时关闭
和预期的一样

升压模式
现在反转 LV 侧的电源设置、HV 侧的电子负载、DIR 和 VIN 分流器适当移动、
器件现在进入升压功能、这样做没有问题。
但是、CC 控制电压似乎对电流没有任何影响。

是否还需要进行更多设置?
或者、电流控制在升压模式下无法正常工作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    有关正确设置、请参阅 LM5171EVM 用户指南。

    您还可以在升压模式下控制电感器电流。 请检查 EVM 上的 ISET 电压。

    此致、
    Feng