This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:未开启

Guru**** 2506605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536536/tps25982-not-turning-on

器件型号:TPS25982

工具/软件:

您好、

我们使用连接的电路(一个较大的原理图的一部分)一段时间非常成功。

当输入电压约为 20V 时、输出电流消耗约为 2.5 - 3A。

最近我们向 15V_IN 添加了额外负载。

作为独立负载、此负载在 20V 输入电压下消耗大约 300mA。

上电瞬态电流小于 1A。

但是、我们看到、每当连接这个相对较小的额外负载时、TPS25987 (U1) 就无法达到导通稳态、并且输出 (15V_IN) 基本上为零。

我已经尝试过:

-增加 R (ILIM)

-更改 C (RETRY_DELAY)

-更改 C(nRETRY )

没有任何成功。

对于如何解决这个问题、您有什么想法吗?

谢谢

Davide2e.ti.com/.../2538.input.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    持续电流消耗似乎是导致启动期间功率耗散的主要原因、启动本身就有点慢(电容为 10nF)。 您是否可以将 DVDT 电容从 10nF 降低至大约 2nF。  

    请告诉我这是否有效。 我们提供了设计计算器、您还可以使用该计算值。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Arush

    通过移除 C5、C6、我将 dVdt 电容降低到 3.3nF、但情况没有改善。

    您可以提出什么建议?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    您可以尝试使用 DVDT 悬空。 这应该更容易在你的端评估

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Arush

    移除所有 dVdt 电容器会有所帮助。

    我是否可以在生产运行中不连接这些元件?

    即、这是安全情况吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    dVdt 开路意味着最快的启动时间。 如果您没有很大的容性负载、那么就不会出现问题。 我使用设计计算器进行计算、对于 20V/3A 启动条件、您必须选择<= 1nF 的 DVDT 电容器(假设输出电容为 100uF)

    此致、
    Arush