This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:LM61460AASQRJRRQ1 的反向电压、并输出至 10V

Guru**** 2513195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538138/lm61460-q1-reverse-voltage-to-lm61460aasqrjrrq1-and-output-to-10v

器件型号:LM61460-Q1

工具/软件:

你好、团队

我的客户  使用的是 LM61460AASQRJRRQ1 芯片、我有一个问题:
在 LM61460AASQRJRRQ1 的输出功率由后续负载的电压(反向电压)反馈后、LM61460AASQRJRRQ1 的输出电压无法保持 5V 的设定值、将上升到大约 10V。 通过测量 SW 节点的波形、可以发现芯片将进入 PFM 模式几个周期、然后输出电压将升高。
相比之下、在 FPWM 模式下工作的 LM61460AFSQRJRRQ1 模型可以保持 5V 的设定电压值、即使它被后续负载的电压反馈也是如此。
我想问、PFM 模式下输出电压增加的原因是什么?  

我正在收集更多详细信息~

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    请注意、该器件并不是为了从外部器件在其输出端获取反向电压。 这样做最终可能会损坏器件、而且这不是 TI 支持的应用程序。 不过、我会解释为什么在某些情况下即使在反向电压下器件也能够处理稳压问题。

    在 自动/PWM PFM 模式下、该器件可防止反向电流通过电感器、与固定峰值电感器电流结合使用时、需要较低的频率以保持稳压。 当从外部上拉输出电压时、器件将需要较低的开关频率来保持稳压。 然而、由于 PFM 中器件的电感器反向电流限制仍在发挥作用、  因此、由于 MIN TON 和 toff 限制、器件将无法进一步折返频率、因此其调节能力会受到影响。

    相反、在 FPWM 中、电感器电流可以降至 0A 以下。 这意味着、即使发生需要频率折返以保持稳压的条件、 只要输出电压足够高、能够实现最短导通时间、器件在 FPWM 模式下仍然可以进行频率折返。 因此、该器件能够处理一些故障、例如上拉输出电压时。  

    有关更多详细信息、请参阅 9.4.3.2.1 至 9.4.3.3 部分。  

    Joshua Austria.