This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:在 TRF7970A 负载下继续烧录 TPS613222ADBVR 芯片

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, TPS61322, TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536475/tps61322-keep-burning-tps613222adbvr-chips-with-a-trf7970a-load

器件型号:TPS61322
主题中讨论的其他器件:TRF7970ATPS61299

工具/软件:

我的电路中有一个 3.7V  LC26650 电池向升压器 TPS613222ADBVR 供电、可获得 5V 的输出。 我已经在下图中测试了电路、其中 SW 和 VOUT 之间没有二极管。 负载是一个微控制器 、通过 NFC 无源天线控制 TI NFC 芯片 TRF7970A。 该负载电路不应在电流超过 220mA 的情况下发生。 我一直在燃烧 TPS613222ADBVR 芯片。 他们被炸了。 负载在来自电源的 5V 电压下工作正常。 当我将 TPS613222ADBVR 电路连接到负载时、就会闻到烟味。 我不知道我在做什么错。 我使用的是试验电路板。 您建议我做什么? 是否应该使用另一个直流升压器? 非常感谢任何帮助。 谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    TPS61322A 的输入峰值电流为 1.1A、这意味着如果只能 在使用电路板时才支持、则连接可能不是很稳定。 什么是 L1? 规格。 我建议您应用 EVM 板来测试 TPS61322 或 TPS61299 EVM 板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nini:

    我将使用数据表中建议的 L1 和 C1。 我将获得 EVM。 我认为 带有 NFC 无源天线的 TRF7970A 具有很强的感应性、可能会炸芯片。 你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    请先尝试使用 EVM 板。 请向我充分了解 EVM 测试。 您也应用了 TPS61299EVM 吗?