This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:双通道 DC/DC 转换器上的噪声问题

Guru**** 2500535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536386/tps65131-noise-issue-on-dual-dc-dc-converter

器件型号:TPS65131

工具/软件:

大家好!

根据应用手册和评估板的布线、我在工程中使用了 TPS65131 来实现双电源。 当我给电路板供电时、我会听到很烦人的声音 蜂鸣 。 我检查了原理图、PCB、电源和其他一切、但没有发现任何特定的不一致性。 如果我把手指放在 C70/R133 上、噪音会逐渐减弱、几乎难以察觉。

有什么想法吗? 尺寸不正确? 布线不正确? 我可以通过哪些测试来了解我的问题所在?  集成电路似乎可在正确的输入和输出电压下正常工作。

下面我发布了电气图、布局和 BOM。

感谢任何人能帮助我。

项目 标量 使用 说明 数据值 这种规格 器件型号
__________________________________________
1. 1. C65 多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 220nF 6.3 VDC 220nF 0603 X5R 220nF Kyocera AVX 06036D224KAT2A
2. 1. C66 多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 7.5 pF 50 VDC 0.1 pF 0603 C0G (NP0) 7.5pF Murata GRM1885C1H7R5BA01D
3. 1. C67 Condensatore ceramico 多层 MLCC、0603 (1608M)、4.7nF、±5%、50V cc、 SMD、C0G 4.7nF Murata GRM1885C1H472JA01D
4. 2. C68、C71 Cercond am SMD1206 4.7UF 50V 10% 4.7 μ F Samsung(三星) CL31B475KB HNNNE
5. 1. C69. CONDENSATRE MLCC 10nF±10% 25VDC C0G (NP0) SMD0603 10nF KEMET C0603X103K3GECTU
6. 1. C70 MLCC - SMD/SMT 0805 6、8PF 50VOLTS X7R 5% 6.8pF Vishay VJ0805A6R8BXACW1BC
7. 3. C72、C164、C166 COND、陶瓷、SMD、0603、0.1UF、10%、16V 0.1uF Murata GRM188R71C104KA01D
8. 2. C73、C74 4.7 µF、陶瓷、6.3V、X5R 4.7 μ F AVX 08056D475KAT2A
9. 5. C163、C165、C167、C168、C169 Cercond am 10UF 25V 10% X7R SMD1206 10 μ F AVX 12063C106KAT2A
10. 2. D12、D13 肖特基二极管和整流器 1A 20V 低 Vf MBR120LSFT3G onsemi MBR120LSFT3G
11. 2. L3、L4 功率电感器 — SMD、4.7uH、2A、20%、6.3mm x 6.3mm、SMD B82462G EPCos/TDK B82462G4472M
12 2. L9、L10 Perline di 铁氧体 400mA 25 % IMP = 1k Ω 屏蔽 SMD/SMT DCR = 300m Ω 铁氧体磁珠 Pulse Electronics 提供 BBGK00201209102Y00
13 1. 问题 3 MOSFET、P 沟道、12V、4A、 Si2323DS Vishay Si2323DS
14 1. R21 厚膜片式电阻器、 121K、1%、0.1W、0603 尺寸 121k Vishay CRCW0603121KFKEA
15 2. R22、R23 SMD 1/4W 1M Ω 0.05% 1206 10ppm 1M Susumu RG3216N-1004-W-T1
16 1. R24 薄膜电阻 — SMD RP 1J 0.166W 130K 0.1% 25ppm 130k TE Connectivity / Holsworthy RP73PF1J130KBTDF
17 1. R25 瑞特隆 SMD Vishay Film sottile、100O、0603 (1608M)、±0.1%、0.100W R100 Yageo RT0603BRC07100RL
18 3. R117、R118、R130 RESISTORE 薄膜 SPESSO 0r 5% 1/10W SMD0603 0r Vishay Draloric CR0603AJ/–000ELF
19 2. R132、R133 厚膜片式电阻器 51.1K 1% 0.1W 0603 尺寸 51.1k Vishay CRCW060351K1FKEA
20 1. U18 x 双路正负输出直流/直流转换器 TPS65131 Texas Instruments TPS65131RGER
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们的专家 Patrick 将在下周初回复您。 感谢您的理解!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、HXC、

    您能否请捕获 VPOS 和 INP 的波形?

    似乎您仅添加了一个 4.7uF 作为 VPOS 的输出电容器、该电容器可能太小、您也可以尝试添加更多电容。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:
    感谢您的反馈。

    您将找到捕获的附件
    -inp 作为设计
    -VPOS 作为设计
    -VPOS + 4x10uF X7R

    在 C71 顶部添加电容器可以放宽纹波频率、但完全不会改变可闻噪声。

    对更多测试进行了添加电容(一次发生一次变化)的测试:
    - C70 +6.8nF
    - C74 +10 μ F
    - C163 +10 μ F
    但是,再次,没有任何改变。

    是否还有其他可用于发现问题的测试?


    谢谢、

    Salvatore

    INP

    INP

    VPOS

    VPOS

    VPOS + 40uF

    VPOS + 40uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、HXC、

    增大负载电流时、可闻噪声是否会有所改善?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    在空载(移除 R118 和 R117)时、噪声显著降低、几乎听不清。 两个通道的电流吸收约为 20mA +–10%  

    下面提供了带和不带电阻器的输出波形  

    此致、

    Salvatore

    VNEG - VPOS

    VNEG 空载 — VPOS 空载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、HXC、

    您使用的功率电感是多少?

    如果拆下 C70/R133、噪音会降低吗?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    功率电感为:

    L9、L10 — 铁氧体头部 400mA 25 % IMP = 1k Ω 屏蔽 SMD/SMT DCR = 300m Ω — Pulse Electronics - BBGK00201209102Y00

    移除 C70/R133(FBP 补偿)或 C66/R132(FBN 补偿)时、它不会改变噪声。

    您是否知道它还能是什么? 我可以执行更多测试吗?

    此致、

    Salvatore  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salvatore:

    L3 和 L4 的电感是多少?

    因为你提到了“如果我把手指放在 C70/R133 上、噪音就会变得几乎难以察觉。“、所以我认为这可能与此 RC 有关。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    电感 L3 和 L3  

    EPCos/TDK B82462G4472M

    如果可能有用、则第一个帖子中会显示 BOM 及所有其他组件。

    我同意你的看法,问题与我确定的驻地协调员有关,但我不理解如何。 您能为我提供更多支持来解决该问题吗? 我可以立即运行您请求的任何测试。

    谢谢你。

    此致、

    Salvatore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salvatore:

    我稍后会向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salvatore:

    您是否能够捕获负载电流波形? 由于移除负载可以降低可闻噪声、因此我怀疑电压纹波可能是由浪涌电流引起的。

    如果您还可以捕获电感器电流波形以查看它是否具有低频振荡、将会很有帮助。

    BR

    Patrick