主题中讨论的其他器件:TPS65131EVM-839、TIDA-00689、 TPS65131
工具/软件:
您好 TI 专家!
我们的一款设计中实现了 5V 转+/–15 电源。 负载很轻、低于 20mA、但希望低于 10mA。
以下信息用作设计的基础、即元件选择和布局:数据表典型应用 (4.7uH) 评估模块。 电路板设计 TIDA-00689(这是我们的主要参考,我们还需要一个紧凑型设计,10uH)评估模块。 电路板设计 TPS65131EVM-839(适用于 TPS65131、4.7uH)
L1、L3 是 Wurth 744031006 (6.8uH)。 建议在 4.7uH 和 10uH 之间以尽可能减小纹波。 数据表中建议使用电感器系列 Wurth 744031XXX。
我们的问题是启用节能模式(PSP、PSN 高电平)时、轻负载(即空载,3mA 或<xmt-block1> 10mA</xmt-block>) 下 10mA 下的)的输出纹波较大。 由于电源将用于电池供电的传感器系统、因此应优先考虑效率和低纹波。
尤其是+15V 纹波过高(>150mV p-p,不均匀,请参阅下文)、即使由线性实验室电源供电、它也会在 5V 输入电源上产生 200mV 的 p-p 纹波。
数据表中的图 8-11 显示了在省电模式开启和 20mA 负载下具有 50mV pp 的 VPOS 纹波。
我们测量中的一般 VPOS 纹波是类似的、但有时 TPS65131-Q1 似乎会在一段时间内跳过控制输出电压、从而产生更大的 p-p 纹波。 此外、电压会突然升高、这与图 8-11 不一致。 关闭省电模式时、纹波看起来更正常、如下所示。
在整个设计中、5V 电源由隔离式 DC/DC 转换器生成。 TPS65131-Q1 电路输入端的大电流纹波会干扰隔离式 DC/DC 输出电压控制、这是另一个问题。
原理图: 
3mA 负载处具有+15V 纹波、省电模式开启(丢弃 CH2) 
8mA 负载处具有+15V 纹波、省电模式开启(丢弃 CH2) 
+5V 纹波、省电模式开启(丢弃 CH2) 
10mA 处的纹波电压为+15V(?) 负载、省电模式关闭(丢弃 CH2) 
+5V 纹波、省电模式关闭(丢弃 CH2)