This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:bq40z80 的帮助

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535912/bq40z80-help-with-bq40z80

产品型号:BQ40Z80

工具/软件:

你好
我尝试连接并激活此组件、但没有成功。 即使我在控制器前面与它进行通信、晶体管也不会打开、电池也不会充电或放电。 从互联网上的搜索中、有人写、首次激活前必须执行校准、这是否正确? 为什么甚至需要校准? 是否足以设置电池的工作电压和电流? 在哪些情况下规定必须进行校准(数据表中没有提到这一点)? 对零部件执行两天的校准是没有意义的。
是否有简单的方法来激活部件? 我正在寻求答案和紧急帮助、因为我陷入了一个非常重要的项目中。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您在设置 BQ40z80 器件时是否遇到问题?  

    您当前的设置是什么样子的? 您串联了多少节电池?  
    如果您使用 EVM、我建议暂时将 PACK+短接至 BAT+。 然后、更改 DF 配置以匹配电池配置。