This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7660:提高器件精度所需的建议

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537880/tl7660-suggestions-required-for-increasing-accuracy-of-part

部件号:TL7660

工具/软件:

您好:  

我们在一个项目中使用 TL7660IDGKR、电路设计附在下面。 我们已经在电路板构建后测试和测量了该电路的输出。 因此、我们的输出电压为–4.77V、我们的输入为 5V。 我们已经检查了 5mA 周围的负载电流。 预计输出端((IC 的 Vout 引脚)为 4.77V? 或者、为了使输出接近–5V、需要进行哪些更改?

此致、

Nitesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Nitesh:

    电荷泵的负载调节确实会更差一些。 您当前的测试结果与数据表一致。  如果希望输出电压在电流电平下达到–5V、则可能需要将输出电压设置为略高于–5V 的值、例如–5.25V。  或选择 ESR 更小的电解电容器。 谢谢。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aurora:

    我们无法将输入电压更改为 5.25V、使用的是陶瓷电容器。 器件型号如下所示、

    电容器器件型号: CL21B106KAYQNNE 在 CAP+和 CAP-之间、Vout 和 VCC 处使用。 我认为电容器仅具有低 ESR。

    因此、是否有任何其他解决方案可以提高精度。

    如果我们在 OSC 引脚和 VCC 之间连接一个电容器、这是否有助于实现接近–5V 的输出电压?

    此致、

    Nitesh

     :  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh:

    抱歉、我没有更好的建议。 因为此功能是正常性能。 您可以尝试一下。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aurora:

    好的、感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh:

    没问题。 很高兴为您提供帮助。

    Aurora