This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:UCC287506

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532008/ucc28750-ucc287506

器件型号:UCC28750

工具/软件:

我将 UCC287506 用于 36W 反激式电源、
2 个输出为:风扇 12V 电源输出和轻负载外围设备 14V 输出。 其辅助线圈为 21V、为 UCC28750 IC 供电。

当我使用适配器为 IC 运行 155V 电源和 24V 辅助电源进行实验时。 我的 12V 线圈始终稳定。 但是、当我查看开关频率(绿色通道)时、开关频率仅约为 1.3kHz。 我不确定问题在哪里。 请帮帮我。

-黄色通道:反馈电压
-绿色通道:DRV 电压
-蓝色通道:14V 电压
-红色通道: VDD 电压(未连接 IC )

我附加原理图如下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个图对我来说没有意义。 为什么 14V 和 VDD 电压会上升? 第二张图没有 DRV 信号、但显示了突发模式运行。

    我不确定问题是什么。 请详细说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    重新看一下、我想您是指红色通道未连接到任何东西、但它应该连接到 VDD、对吧?

    IC 在突发模式下运行、可能是由于轻负载原因。 12V 的输出电容器比 14V 电源轨的输出电容器更大。 这就是为什么 12V 似乎比 14V 更稳定的原因。

    此致、

    Ning