This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:使用开发板时无法识别 USB 3.0。

Guru**** 2514165 points
Other Parts Discussed in Thread: 3220UFP-DGLEVM, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532384/hd3ss3220-not-recognizing-usb-3-0-with-development-boards

器件型号:HD3SS3220
主题3220UFP-DGLEVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、我叫 Erwin、

我购买了  HD3SS3220 开发板 (INT027 3220UFP-DGLEVM)、使用 Microchip USB7252C 集线器芯片进行测试。 这是一款支持 10Gbit/s 的 USB 3.2 G2 集线器

如果我将我的 USB7252C 开发板 (USB A 转 Micro B 3.0) 直接连接到我的 Delock PCI 扩展板、则该集线器被正确识别并以 10Gbit/s 的速度工作。

然后、如果将多路复用器芯片和 USB C 20Gbit/s 电缆添加到 PCI 扩展板的 USB C 端口、USB7252C 的 USB 3.2 部分便无法再被识别。

在“USB 设备树查看器“中、我只能查看集线器芯片的 USB2.0 部分。

如果我然后将相同的设置连接到我的主板 USB 类型 C 端口 (5Gbit/s ) 它识别 USB 3.2 的完整集线器,但我被根集线器的带宽限制。

更换电缆或打开连接的端口似乎不起作用。

由于我使用了 2 块开发板、因此我认为此支持请求中存在顶层问题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294866/hd3ss3220-attached-usb-3-0-device-not-recognized-by-host

不是问题

请帮帮我。

此致、

Erwin Goris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erwin:

    您能提供一些您所使用设置的方框图吗? 我很难想象这些设置在描述之外是什么样子、这样可以帮助我确定问题所在。

    如果将多路复用芯片和 USB C 20Gbit/s 电缆添加到 PCI 扩展板的 USB 端口、则 USB7252C 的 USB 3.2 部分就不再被识别了。

    此 PCIe 扩展板是使用 USB-A 连接器还是 USB-C 连接器? 根据我们的 EVM 以及线路上可能还有哪些其他电容器、您是否可以通过任何方式确认线路上的电容是多少?

    是否有任何方法可以监控 CC 线路以确保连接处于有效状态?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    为了阐明我的设置、请参阅下面的手绘草图。

    PCIe 卡同时具有 A 端口和 C 端口。

    我没有关于此扩张板线路上的电容的进一步信息。

    我附上了 2 张目前无法正常工作的设计。

    期待您的答复。

    此致、

    Erwin。

    e2e.ti.com/.../PST_2D00_Hub-UFP.pdf

    e2e.ti.com/.../USB-Pipeline.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erwin:

    明白了、谢谢。

    只是为了确认、此电缆的速率为 20Gbps、但连接本身通过 USB3 以 5Gbps 或 10Gbps 完成、对吗?

    您是否可以通过任何方法来监控 HD3SS3220 EVM 上的 DIR 和 CC 线路? 我知道考虑到电路板尺寸、可能会很困难。 我想检查这些设置并确保进行了有效的 CC 连接。如果存在连接、我认为其中一条 CC 线路上应该有电压、并且 DIR 引脚应该相应地翻转。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ryan、

    我订购了一个 20Gbps 电缆,只是为了 shure 这不会是瓶颈。 所需的最大速度为 10Gbps。

    我使用示波器测量了 DIR 引脚、当我翻转 USB-C 电缆时、它会清楚地从高电平切换到低电平。 这似乎是有效的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erwin:

    那么听起来 HD3SS3220 多路复用器很可能正常切换。

    是否可以监控 CC 引脚并确保存在连接。其中一条线路上应该有电压来指示连接、您在那里看到的电压是多少?

    是否可以监控 TX 或 RX 线路并在这些线路上寻找任何活动? 如果存在连接、您应该能够看到 RX 和 TX 线路上的活动。 否则、并且您只能在 HD3SS3220 板上 USB-A 连接器的 TX 线路上看到小脉冲、这表示未进行连接。如果您在这些引脚上根本看不到任何信号、则多路复用器可能无法正确翻转。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ryan、

    在 R19 和 R21 上、我测量到 1、8V、当我旋转 USB C 插头时、它会翻转。

    如果我没有连接集线器  、并且在 C1 或 C3 上测量、则在 83,33Hz 时、我的脉冲为 500mV、脉冲约为 20uSec。

    如果连接集线器、我测量的噪声摆幅为+/–50mV。

    期待您的答复。

    此致、

    Erwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erwin:

    如果我将相同的设置连接到我的主板 USB 类型 C 端口 (5Gbit/s ),它可以识别 USB 3.2 的完整集线器,但我被根集线器的带宽限制。

    只是从原始问题中确认、这是否也适用于 HD3SS3220、还是 路径中没有 HD3SS3220 的系统? 如果 HD3SS3220 不在路径中并能够正常工作、则我担心线路上的电容可能超出规格。 HD3SS3220EVM 使用的电容值高于规范中列出的值、预计会存在其他串联电容器、因此如果没有、该电容可能会导致 USB3 连接失败。 您可以通过移除电容器并将焊盘两端短接来在 HD3SS3220EVM 上测试此项。

    谢谢、

    Ryan