This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21330-Q1:UCC21330とAMC1311BQDWVRQ1 Ω

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21330-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534467/ucc21330-q1-ucc21330-amc1311bqdwvrq1

器件型号:UCC21330-Q1

工具/软件:

  • これらの製品は基礎絶縁担保されていますが、絶縁障壁は冗長化されていますでしょうか。μ s
    故障モード分析を行っており、1Failで絶縁破壊に至らないか確認したいです μ s
  • 絶縁障壁の故障を予防したいのですが、絶縁破壊の原因として考えられるのはどのようなものがあるでしょうか。μ s
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hebishima-San、

    感谢您关注我们的器件。

    绝缘规格可在下找到  5.6 绝缘规格    在分析绝缘层时、可以参考产品数据表中的数据。

    只要遵循这些规格以及数据表中的其他额定值和建议(例如布局)、就不应有绝缘栅击穿的风险。

    如果有任何关于这些问题的具体问题、请随时告诉我。

    关于 AMC1311BQDWVRQ1 器件、请发布一个单独的主题、标记了此器件、以便获得该器件专用专家的支持。

    谢谢!

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 支持团队:

    感谢您的持续支持。

    我们已根据数据表确认该器件指定提供  基本绝缘 。 但是、我们无法根据数据表确定此驱动器的内部绝缘栅是否如所示  双层  规格。 您能否澄清一下这一点?

    此外、我们还关注由引起的潜在故障  IC 周围的 PCB 布局   机械应力 、数据表中没有明确说明这些内容。
    您能否说明在这些领域应考虑哪些类型的故障机制或设计注意事项?

    我们感谢您的指导、并期待您的答复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hebishima-San、

    很乐意提供帮助! 感谢您的跟进。

    我可以确认 UCC21330-Q1 具有提供防冲击保护的单级绝缘。

    e2e.ti.com/.../szzm003a-_2800_4_2900_.zip

    随附的 zip 文件将包含应用指南、其中包括 PCB 布局设计注意事项和指南。

    如果您有其他问题、敬请告知!

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki Honda 先生:

    非常感谢您的答复。 我现在知道 UCC21330-Q1 提供单级绝缘。

    在我的应用中、绝缘击穿会构成危险事件、因此必须明确指出为防止这种情况发生而采取的对策。

    为此、我想要求进一步澄清:

    1. 我知道遵守数据表中的规范是防止绝缘击穿的关键。 不过、我想确认哪些因素对造成这种失败特别有影响。

      我认为施加到输入和输出引脚上的电压应力和 ESD 是相关问题。 您是否同意此评估?

    2. 或者、隔离式引脚之间施加过压是否是最关键的因素?

    我感谢您的指导、并期待您的答复。

    此致、
    Koki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hebishima-San、

    很高兴为您提供帮助。

    感谢您在此处分享有用的详细信息。

    解决您的问题:

    我知道遵守数据表中的规范是防止绝缘击穿的关键。 不过、我想确认哪些因素对造成这种失败特别有影响。

    在数据表规格之外、防止绝缘击穿的最重要因素是布局。 不过、围绕布局建议进行设计有助于防止这种情况发生。 建议将会有所帮助、如避免在器件下方进行布线/布线、保持初级侧和次级侧之间以及通道 A 和通道 B 之间的爬电距离。

    [引述 userid=“643956" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534467/ucc21330-q1-ucc21330-amc1311bqdwvrq1/5909616 #5909616“]
    • 我认为施加到输入和输出引脚上的电压应力和 ESD 是相关问题。 您是否同意此评估?

    • 或者、隔离式引脚之间施加过压是否是最关键的因素?

    [/报价]

    我同意您的陈述、但应在数据表的以下部分对这些内容进行表征:

    • 5.2 ESD 等级 数据表中找到
    • 5.6 绝缘规格  电压应力

    如果您对这些规格有具体问题、敬请告知。

    此致、

    Hiroki