This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF70:具有良好长期漂移的电压基准

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: REF70, REF80, DAC11001B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536075/ref70-voltage-references-with-good-long-term-drift

器件型号:REF70
主题中讨论的其他器件: REF80DAC11001B

工具/软件:

我正在设计一个客户希望我们保持在校准范围内 10 年的设计。 对于我们可以研究的任何参考资料、您有什么建议吗? 我们正在寻找长期漂移数据超过 1 年、越长越好的方案。 理想情况下、我们需要 3 种不同的器件、即 3V 或更高、2.5V、2V 或更低。 确切的电压输出可能会发生变化、但这是我们要寻找的 3 个范围。  到目前为止、我找到的最长电压基准是使用数据长达 10000 小时的 REF70 电压基准。 如有任何建议、将不胜感激。  

与器件型号一起、您是否能够提供长期漂移测量的实际数据? 我们的客户有兴趣查看数据并进行自己的统计分析。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arya、

    我们全新的器件 REF80 是具有低长期漂移的基准的理想选择。 REF80 的输出电压在大约 400-500 小时后稳定并停止漂移、如数据表中所示:

    该输出电压稳定行为非常适合校准、因为从 1000 小时到 5000 小时、输出电压漂移接近 0ppm。 REF80 是具有内部加热器的埋入式齐纳电压基准。 由于 REF80 是新产品、我们仍在积极更新长期漂移图、未来将会有更多数据在数据表中进行更新。 REF80 的输出电压为 7.6V。 完整的器件型号建议是 REF80000B1NAJT。 以下是更多信息:

    https://www.ti.com/product/REF80 

    这种方法是否适用于您的电路? 如果没有、我还推荐其他长期漂移也很低的高性能电压基准选项。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、  

    感谢您提供此信息。 该器件看起来不错、但遗憾的是、我们需要一些输出电压较低的器件。 您能推荐一些输出电压较低的器件吗? 低温漂不仅重要、我们还在寻找具有长期漂移测量数据的产品。 因此数据越多越好。 提前感谢!  

    -Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    感谢您在此处了解详情。 我有两个建议:

    1. REF80 + DAC11001B

    REF80(低漂移埋入式齐纳电压基准)和 DAC11001B (20 位超低谐波失真 DAC) 的这种配置可以在多个电压电平下提供低长期漂移电压基准、包括较低和较高的电压(高达 7.6V)、同时还增加了 DAC11001B 的可配置性。 以下是 REF80 数据表应用部分展示的一个示例:

     2. REF70

    对于作为无 DAC 的独立电压基准的低于 2.5V 输出电压、我们建议使用 REF70:REF7012QDGKR(VSSOP 封装)或 REF7012QFKHT(陶瓷封装)。  

    REF80 + DAC11001B 配置之类的器件是否适用于您的电路? 我们确实计划在数据表中更新更多长期数据、最长可达 10,000 小时左右。  

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    感谢您的反馈。 我认为这两个都是我们设计的不错选择。 我们将与客户讨论、了解他们喜欢什么。 此外、您是否有 10,000 小时数据何时可用的大致时间表?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arya、

    我没有分享额外长期漂移数据发布的日期、但这是我们正在积极努力的工作、因为这是一个常见的要求。 如果可用、它将包含在 REF80 数据表中。  

    谢谢、
    杰克逊