This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:IC 器件处于 UV 等级

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537839/bq40z50-ic-device-on-uv-rating

部件号:BQ40Z50

工具/软件:

尊敬的团队:

客户询问 bq40z50 监测计 IC 是否已根据 UV 灯等级进行了测试

对于 IC 可承受的额定值、是否可以分享任何数据或测试结果?

可以观察到  

温度 82°C

能量 30000mJ/cm2

会导致校准后电压漂移。  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    已分配此问题、我们正在调查一个答案。

    谢谢您、
    Alan