This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:UCC28600

Guru**** 2810785 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27531, UCC27532, UCC28600, UCC27537, UCC57108, UCC57102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535586/ucc28600-ucc28600

器件型号:UCC28600
主题中讨论的其他部件:UCC27531UCC27532UCC27537UCC57108UCC57102

工具/软件:

您好、

哪一个是最合适的栅极驱动器 UCC27531 或 UCC27532 sic MOSFET 需要刷新才能刷新 UCC28600 QR 反激式拓扑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivik、

    TI 在 7 月 4 日设有正式假日、E2E 回复将延迟到下周 7 月 7 日开始。  我们的设备专家将在下周办公室开放时回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    UCC27531 和 UCC27532 几乎是相同的。 唯一的区别是 UCC27531 的输入引脚是什么 独立 所示为 VDD 电源电压(典型输入上升阈值电压= 2V、典型输入下降= 1V)、而 UCC27532 的输入引脚为  视情况而定 ON VDD 电源电压(典型输入上升阈值电压为 VDD 的 55%、输入下降为<xmt-block2> VDD</xmt-block> 的 45%)。 VDD。

    它看起来像 UCC28600 的 OUT 引脚(假设您将该引脚连接到 UCC27531 的 IN 引脚)在 UCC28600 的 GND 和 VDD 之间切换。 在这种情况下、我建议使用 UCC27531。

    谢谢、
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rubas、

    谢谢、

    在这里、我选择了 UCC27537、因为我没有-ve 电源。  

    那么、您对此有何看法?

    如果我使用 UCC27531、OUTH 和 OUTL 的优势是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我认为 UCC27531 和 UCC27537 之间的唯一区别是分离输出 (OUTH 和 OUTL 与仅 OUT)。 此常见问题解答介绍了分离输出的优势: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387611/faq-what-is-split-output-and-how-to-use-it

    谢谢、
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rubas、

    OUT-H 和 OUT-L 仅为 MOSFET 的灌电流和拉电流提供两条独立路径。

    在我的设计中、我使用的是 SiC MOSFET、最合适的 MOSFET 栅极驱动器中的单路输出或分离输出。

    如果没有特别的优势,我可以给我们 栅极驱动器中单个 OUT 引脚的 MOSFET 灌电流和拉电流二极管方案。

    如果有任何 MOSFET 栅极电流并丢失可用的计算工具、请随附。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    分离输出的一个优势是您可以单独控制拉电流和灌电流强度。  对于具有不同拉电流和灌电流强度的栅极驱动器、此优势更为突出、UCC2753x 系列器件(2.5A 拉电流和 5A 灌电流)就是这种情况。

    虽然在单输出栅极驱动器中使用二极管可以在理想情况下复制分离输出栅极驱动器的优势、但考虑到二极管寄生效应后、问题就会开始出现。  当栅极驱动器快速灌入电流 (V = L * di/dt) 时、二极管的寄生电感可能会导致假脉冲。  错误脉冲可能很小、但足够大、以至于 达到 SiC FET 的导通阈值。 由于传导损耗、勉强导通 SiC FET 的重复脉冲会损坏 SiC FET 超时时间。 当然、使用 具有较高栅极电阻的二极管方法可以减轻假脉冲、但随后开关时间会更慢、这可能会导致开关损耗。 二极管还会增加物料清单成本。

    与单输出驱动器相比、使用具有分离输出的驱动器有许多优缺点、而这一切都归结为您的工程要求。 添加分离输出功能通常意味着 它取代了另一个功能;UCC57108 就是一个例子、其中分离输出型号移除了 VEE 引脚。 但是、对于 UCC27531 与 UCC27537、除了分离输出之外没有其他功能或区别。 因此、我建议您选择 UCC27531。

    我还建议查看 UCC57108/UCC57102 系列器件、该系列器件是我们全新的栅极驱动器系列、专为 SiC FET 和 IGBT 而设计、并针对过流事件提供去饱和保护。

    谢谢、
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rubas、

    谢谢、

    我将使用 UCC27532 SOT-23-6 封装。

    Spadesμ A 我应该使用像这样的小值 2.2R/4.7R 系列 电阻 IN 引脚 UCC27532 以及 OUT 引脚 UCC28600 PWM 控制器的用途是什么?

    Spadesμ s VDD (+ve) 对于 UCC28600 和 UCC27532 是相同的 接地 不同、就像 UCC28600 具有的不同功能 直流 UCC27532 具有此作用 MOSFET 源极 「我是不是很怕她?

    SpadesUCC27532 状态引脚 应该接地才能正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    请参阅我在此主题中的第一个回复、确保 UCC27532 适合您的设计。

    1.我们始终建议为 IN 引脚使用 RC 滤波器。 介于 0-10 欧姆之间的电阻值和介于 10-100pF 之间的电容器值就足够了。 不建议减慢输入 PWM 信号的上升/下降时间、因为这可能会导致接地反弹问题。

    2. UCC27532 将以进入 IN 引脚的 PWM 信号为基准、以 UCC27532 GND 为基准的任何内容为基准。 您需要确保以 UCC27532 GND 为基准的所有信号都在栅极驱动器额定值范围内。 例如、假设+ve = 12V 且 UCC28600 GND = DC-=–6V。 UCC28600 产生的 PWM 信号将为–6V 至 12V、 如果 UCC27532 GND = 0V、则 UCC27532 IN 引脚将处理–6V 至 12V 的电压。 由于 UCC27532 的绝对最大规格在–5V 下的负电压处理率会降低、因此该 PWM 信号可能会使 UCC27532 损坏。 如果 UCC27532 GND =–3V、则 UCC27532 IN 引脚将处理–3V 至 9V 的电压、此电压在 UCC27532 额定值范围内。

    3. UCC27532 没有状态引脚。 如果您指的是 UCC28600、我建议为 UCC28600 问题创建一个单独的主题、因为他们的团队可以更好地回答您的问题。

    谢谢、
    Rubas