This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546A24A:10A @0.4V

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546A24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538297/tps546a24a-10a-0-4v

器件型号:TPS546A24A

工具/软件:

如何使用  TPS546A24A 设计 10A @0.4V 电源? 或者如何从 TPS546A24A 生成 0.4v?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi T Hu、

    TPS546A24A 使用 PMBus VOUT_COMMAND 支持 0.25V 至 5.5V 的 VOUT、因此 它可以支持 10A @ 0.4V 输出。 您可以使用 VOUT_COMMAND 寄存器设置 VOUT、也可以使用 TI 的 Fusion Digital Power Designer 软件轻松设置 VOUT。 以下是 Fusion GUI 的链接: https://www.ti.com/tool/FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER

    请先查看数据表、了解最佳设计实践。 应用部分逐步介绍了设计过程。 如需设计方面的帮助、请使用 WEBENCH 工具或 Excel 工具。 我们还为仿真提供 SIMPLIS 和 PSPICE 模型。 也请务必查看 EVM 用户指南。

    Webench: webench.ti.com/.../

    Excel 工具: https://www.ti.com/tool/download/SLURB01

    设计工具和仿真: https://www.ti.com/product/TPS546A24A#design-development

    Excel 工具具有一个检查清单、用于查看原理图和布局。 如果您愿意、我可以帮您完成审核。

    如果您还有其他问题、请告诉我。 我随时为您提供帮助。

    谢谢您、
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认和帮助。

    Tony Hu