This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5190-Q1:原理图验证

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533743/lm5190-q1-schemaitic-verification

器件型号:LM5190-Q1

工具/软件:

您好团队

验证原理图

48 至 12V、20A、Fsw 200k  

此致

Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Annop  

    此应用程序的负载是多少? 您能给我发送完整的 Excel 计算器文件、其中包含客户的电气要求和元件选型吗?   

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在关闭此主题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    - EL