This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:降压转换器帮助。 增大 Vin 会增大 Vout

Guru**** 2509055 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531544/lm5085-help-with-buck-converter-increasing-vin-increases-vout

器件型号:LM5085

工具/软件:

大家好、我已经在 IC lm5085 周围设计了一个降压转换器。

Vin 为 22-57V、Vout 设置为 21.5V、具有 Rfb1 和 Rfb2。

增大 Vin 上的电压会增大 Vout 上的电压。

Vin = 22V Vout = 21.26V
Vin = 24V Vout = 22.17V
Vin = 26V Vout = 23.05V
Vin = 28V Vout = 23.83V
VIN = 30V Vout = 24.55V



布局:

我已经尝试使用其他电阻器手动增加 Rt、以将频率从 380kHz 降低到 250kHz、200kHz 和 180kHz、而不消除问题。

调整 Rfb1 和 Rfb2 关系以调节至 10V 似乎可以提高性能。

连接到 Vout 22 欧姆功率电阻器、在测试期间具有大约 1A 的流耗。

在所有测量中、输出都具有干净的输出电压

PMOS 上源的输出(抱歉屏幕截图):
24Vin 与 30V VIN 间的关系:

频率似乎随 Vin 变化?

值得注意的是:我整理了 PMOS 的占用空间、并在开发板上手动更正了此问题。
使用短铜线手动将 Pgate 焊接到 lm5085 上。 <1cm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lasse

    您必须与 VOUT 一起检查 FB 引脚电压。 看起来反馈分压器无法很好地符合您的预期。 请记住、Vfb=Vfb VOUT×(RFB_BOT/(RFB_BOT+RFB_TOP))

     - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您查看我的问题。

    我必须在我的说明中添加一条注意事项、即在 30V 之后和超过输出电压后、输出电压保持恒定为 24.55V。

    PMOS 与 fb 的漏极输出。
    FB 为黄色 (2V/d) 蓝色是漏极输出 (20V/d)



    将输入电压降至 21.5V 以下会将占空比增加到 100%、因此我天真地假设 FB 分压器正确吗? 是否也测量了正确的电阻。

    将输入电压从 21.5V 升高到 21.5V 似乎会降低占空比、但在大约 30V 时、频率开始随着占空比的降低而增加、如第一个图所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lasse

    您说过“从 21.5V 升高输入电压似乎会降低占空比“、但这与波形不匹配  

    <21.5V>

    <30V>  

    基本上、LM5085 器件不是固定频率器件、开关频率随 VIN 和/或 VOUT 的变化而变化很大。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    好的、感谢您清除它。

    对于在 22-30V 范围内输入电压逐渐增加输出电压的情况下改善行为、您还有其他想法吗?

    VIN 22-30V = Vout 21.3V-24.55V
    VIN 30V-57V = Vout 24.55V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lasse  

    通常、当 VOUT 调节目标高于 VIN 时、会发生这种情况。  请在 无负载条件下捕获这两种条件下的 FB-GND 电压(放大波形)。  

    1. VIN 22-30V = Vout 21.3V-24.55V
    2. VIN 30V-57V = Vout 24.55V

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在关闭此主题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    - EL