Other Parts Discussed in Thread: UCC28070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UC1854 主题中讨论的其他器件:UCC28070
工具/软件:
您好:
对于学校项目、我希望对 1.5kW、115V AC(相间)400Hz 电源输入实施 PFC。 这是我能找到的最合适的集成电路 (IC)。 我在数据表中看到已经满足这些要求、但找不到任何示例设计或类似设计。 我是否需要被动地执行整流、然后将输出电压升至约 400 伏?