This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:Bq3050 关断响应时间请参阅

Guru**** 2516190 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537860/bq3050-bq3050-switch-off-response-time-consult

器件型号:BQ3050

工具/软件:

您好:

我们有一个问题需要咨询您。

我们使用 BQ3050 作为电池组管理器 来为我们的器件供电、 请参阅  原理图中的部分电池。

正如我们所知 、插脚 5 用作控制信号、如果引脚 5 连接到 GND、电池将通过插座引脚 1 输出电压、如果电池拉出或引脚 5 断开到 GND、电池将停止输出。

我们需要    根据电路设计了解电池关断时间范围、以及引脚 1=0V 与引脚 5 断开与 GND 之间电池关断时间的时长。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请参阅数据表。  

    此致、  

    Jonny。