This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620EVM-071:器件报告不正确的温度并因此抑制电荷。

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQSTUDIO, BQ28Z610, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536078/bq28z620evm-071-device-reporting-incorrect-temperature-and-inhibiting-charge-as-a-result

器件型号:BQ28Z620EVM-071
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ28Z610、TPS25751 和 BQ25798

工具/软件:

器件报告的温度为–273.2 摄氏度、并且正在抛出 UT 温度范围标志。  

充电禁止已启用、并且设备认为它处于 PV 范围内。  

由于我无法将 chem ID 加载到电量计中、因此学习周期尚未完成、因为该评估板上的 FW 版本 (2620_1_01) 与 bqStudio 支持的 FW 版本 (2620_1_00) 不匹配。 Im 出现的一些问题似乎是由于此... 您能给我发送支持该评估板所需的 bqStudio 版本吗? 或 2620_1_00 FW?

我想证明这是有效的、并从准备数据闪存设置开始、但我们正在使用的最终产品将使用 BQ28Z610... Im 运行到的一些问题似乎是由于固件版本不匹配导致的...

我已经尝试在 GUI 选项卡中运行 Temperature Calibration、它将温度偏移量改变了几摄氏度、但仍报告为–273C……

使用 INR-18650-P26A Molicel Batts 运行 2 芯配置。 用于充电器和 PD 控制器的 BQ25798 和 TPS25751。 BATT 充电器在未充电时抛出 VBAT OVP 标志。 仅在使用运行 CHG_TEST 的 CHG_FET_TOGGLE 命令时充电。  

如果需要、可以发送寄存器设置。 立即订购 BQ28Z610-EVM 现已上市 哪个固件已在全新的 BQ28Z610 上刷新?

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您可能没有最新的 bqz 文件。  

    从 TI.com 下载固件捆绑包时、捆绑包中会有一个 bqz 文件。  

    下载 FW 捆绑包并找到 bqz 文件后、请将此 bqz 文件复制到 BQStudio 的 config 文件夹中、然后重新运行 BQStudio。  

    这应确保 BQStudio 启动时使用正确的固件。  

    此致、  

    Jonny。