This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:低功耗模式和运输模式之间的区别是什么

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537895/bq25713-what-s-the-difference-between-low-power-mode-and-ship-mode

器件型号:BQ25713

工具/软件:

您好、

我在 2s 电池应用中使用 BQ25713、并且对运输模式有一些疑问:

  1. BQ25713 是否支持运输模式? 如果是、实施它是否需要任何额外的硬件设计?

  2. 低功耗模式和运输模式之间有何区别? 我发现低功耗模式下的静态电流为 22µA、但找不到运输模式的相应数据或在该模式下禁用了哪些功能。

  3. 数据表提到、启用运输模式会在 140ns 内将 SRN 引脚放电至 3.8V 以下、然后自动退出运输模式。 您能否澄清一下这种行为?

  4. 如何退出运输模式? 这是只通过连接 USB 电源并清除 EN_SHIP_DCHG 寄存器来实现的吗?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    1. BQ25713 不支持运输模式。  

    2、运输模式下 IQ 低<22uA。  

    3、该功能只能使电池盖放电,假定电池组可以支持运输模式。  

    4.您可以通过在电池组上施加电压,例如启用充电功能,在运输模式下唤醒电池组。

    此致、

    Tiger