This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:通过 I2Cr 读取的电池电压返回&&39;0'(BQ25792)

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, TPS25750, TPS25751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538193/tps25751-battery-voltage-read-via-i2cr-returns-0-bq25792

器件型号:TPS25751
Thread 中讨论的其他器件:TPS25750、BQ25792

工具/软件:

您好!

我之前使用过的组合 TPS25750 BQ25792 、使用 USBCPD 应用程序自定义工具生成的二进制映像。 在该设置中、我的主机 MCU(连接到 I2C TPS25750 的接口)能够成功从 BQ25792(连接到的 I2Cm TPS25750 的接口)使用“ I2Cr ' 4CC 命令。

现在、我正在使用 TPS25751 当然、可作为 TPS25750 的直接替代产品、使用新的 EEPROM 二进制文件。 大多数元件似乎正常工作;PD 配置从 EEPROM 加载、BQ25792 进行初始化、系统按预期充电。

但是、使用相同的“ I2Cr '命令现在始终返回值' 0 “。 有趣的是、I2Cr 本身似乎原则上起作用、因为我能够读取 VBUS 电压(或至少接收到一个合理的值)。

在涉及到 4CC 直通访问充电器 IC 时、TPS25750 和 TPS25751 之间是否有区别? 我的初步调查表明、在 BQ25792 中激活 ADC 可能存在问题(我必须这样才能读取 VBAT)、但我没有足够的数据来确认。

请提供任何指导。

基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Christian:  

    感谢您联系我们!

    在'I2Cr'功能方面、两个器件之间没有区别。

    您的理解是正确的、因为 TPS25751 默认不在 BQ 上启用 ADC。  

    如果您有其他问题/疑虑、请告知我。  

    此致、  

    Aya Khedr