This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:绝对最大电压

Guru**** 2441730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538111/lm5050-1-absolute-maximum-voltage

器件型号:LM5050-1

工具/软件:

您好、团队、

lm5050 数据表显示输入/输出绝对最大电压为 100V、而最大推荐工作电压为 75V、如何解读差值?另外、如果工作电压为 90V、是否存在风险或可靠性问题?

石头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stone:

    该器件的建议工作电压为 75V、绝对最大额定值为 100V。

    如在高于建议工作电压和低于绝对最大电压的条件下工作、该器件适用与下面所示的任何其他 TI 器件相同的条件。

    • 无法保证器件在此电压范围 (75V->100V) 内的功能/运行。

                      

     此致、

    Shiven Dhir