This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117-Q1:LM5117-Q1 是否适用于超级电容器组充电应用

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5117-Q1, LM5190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538235/lm5117-q1-whether-lm5117-q1-is-suitable-for-super-capacitor-bank-charging-application

器件型号:LM5117-Q1
主题: LM5190 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队:  

我们在一款产品中使用 LM5117-Q1。 我们需要检查 LM5117-Q1 是否适用于以下规格的超级电容器充电应用:

输入电压:9V –16V

充电电流:20A

充电后超级电容器组上的电压:8.1V

此外、您 为上述应用推荐合适的同步降压控制器 IC 会非常有帮助。

非常感谢、此致、

Aniruddha