This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:R1 固件的 BQZ 文件请求

Guru**** 2441730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQSTUDIO, BQ27Z746-DEVICE-FW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536451/bq27z746-bqz-file-request-for-r1-firmware

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具/软件:

您好!

有人能给我提供与 bq27z746 电量监测计的-r1 版本连接所需的.bqz 文件吗?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:我有文件“1746_1_02-bq27z746R1.bqz"-“-但当我打开 BQ Studio 时、它显示连接的器件类型为“1746_1_05"。“。

    我可以强制它使用 1746_1_02 bqz 文件、它似乎可以正常工作、但 BQ Studio 警告说这并不是完全正确的文件、我对此感到困扰。  

    可能有人会向我提供正确的.bqz 文件吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    今天是国庆节、我们将在接下来的工作日处理您的机票。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    如果您转到 BQ27z746 的产品页面并向下滚动、您将从此处下载“BQ27Z746-DEVICE-FW",“,即可、即可下载该文件、您将找到与您的器件对应的.bqz 文件。 您可以将 bqz 文件复制并粘贴到下载 BQStudio 的“config"文件夹“文件夹中。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我已经完成了此操作、我拥有了看起来应该是正确文件的内容、并将其放置在 config 目录中。 但是、BQ Studio 仍然无法正确自动检测电量计。
    我有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    它是否仍然是自动检测且 BQStudio 未打开?

    此致、

    Adrian