This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:原理图审阅和故障排除帮助

Guru**** 2507665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534897/tps23755-schematic-review-and-troubleshooting-assistance

器件型号:TPS23755

工具/软件:

您好:

我正在反激式配置中评估 TPS23755 IC、并希望在对设计进行故障排除时获得一些帮助。

我对 EVM 做了一些微小的更改、例如移除辅助电源相关元件(只需要从 POE 供电)、 根据 手册中的 8.2.2.7 断开 AUX_V、以及在不使用 AUX_D 功能时使 R_AUX 保持未组装状态。

对电流检测进行了细微的值更改、并为 2 级 POE 添加了一个 68.1 Ω 电阻器。 我已将调整添加到转换器反馈以控制输出电压、但在调整 POT RV4 时、只能获得非常低的电压(在 50 Ω 负载下为.2 - 2.5V)、或在 5k Ω 负载下为 18-26V。  

我已尝试 使用跳线将 HR051142(类似于 SM13117EL)反激式变压器移植到原始 EVM 上、并已确认它与新变压器一起工作、但电压略有不同、这就是为什么在将其用于我们的实际产品之前、我想要调整相应值并确定布局的原因。  

不使用 AUX_D 时、我是否缺少与 AUX_V 相关的内容? 因为考虑到不同负载下缺乏稳定性、这似乎是一个反馈问题。

请告知:

Don

下面附上了图像

https://ibb.co/PZQjpRcP
https://ibb.co/R4TYLrDt
https://ibb.co/ZpBV22Bt
https://ibb.co/TDXtPmqG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Don:

    感谢您联系我们! 我们将调查您的问题、并在 5 个工作日内回复。 感谢您的耐心!

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Don:

    AUX_D 和 AUX_V 用于调整误差放大器中的电阻分压器。 目的是当您在次级侧有适配器时、AUX_D 将被下拉、AUX_V 至 RTN FET 将被设置为打开。 在这种情况下、PoE Vout 将低于适配器、因此 PoE 成为冗余 电源。  

    例如 TPS23755EVM。 当 AUX_D 为高电平时、1.75V /(6.49k || 8.66k) x (24.9K + 6.49k || 8.66k)= 13.5V、13.5V = Vout x (naux/nsec)、=> Vout = 12V。 当 AUX_D 为低电平时、1.75V/6.49k x (24.9k + 6.49k)= 8.46V、 8.46V=  Vout  x (Naux/nsec)、 => Vout =  7.5V。

    因此、如果您计划禁用 AUX_D 功能、您可以 DNP 8.66k AUX_V 电阻器、并 将 6.49k 电阻器更改为 3.71k 电阻器。  

    此外,对不起,您共享的链接被阻止。 您能以 pdf 格式分享 PoE 原理图吗? 版本?  

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图上相关页面的图像、我将 AUX_V 和 AUX_D 断开连接、因为我没有使用 AUX_D 功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Don:

    感谢您分享原理图。  

    您还能分享变压器数据表吗? 我需要知道 AUX:SEC 匝数比。

    对于误差放大器电阻分压器、您可以使 (1.75V/R15) x (R15 + R5 + RV4)= 12V /(SEC:AUX)  

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在该数据表中、初级到次级有 2:1、初级到辅助有 2:1。 AUX 至次级为 1:1

    我将 R15 更改为 3.5k (RV4 = 10k)、与您提供的公式一样、得到 8.5 的计算结果(实际值为 2.5V)

    使用 3.5k 时、计算得出的应为 14.3V、但在 50 欧姆负载下只得到 4.7(负载电阻上的功耗约为 500mW、但电路消耗 2W)

    e2e.ti.com/.../2409302331_5F00_HANRUN_2D00_Zhongshan_2D00_HanRun_2D00_Elec_2D00_HR051142_5F00_C55680.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Don:

    看起来反激式变压器偏置可能不正确。 存储在 Lm 中的电流可以修改为 D7 的偏置。  

    您可能需要将变压器绕组 3 和 4 以及绕组 1 和 2 反向

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这解决了我的问题,反转绕组。 我在设计中忽略了这一点、当我使用跳线将变压器焊接到 EVM 上时、我将其放置的方向正确、这就是它在 EVM 上工作而不是在我的电路板上工作的原因。