This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS272C45:空载电流值?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS272C45
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535419/tps272c45-no-load-current-value

部件号:TPS272C45

工具/软件:

你好。

我们使用  TPS272C45ARHFR 元件驱动一些负载。

在数据表中、我们无法找到负载中的最小电流来避免“空载“检测。

您能给我们提供这个参数吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerard:

    当该器件被启用时、TPS272C45 不具有开路负载检测功能。 它仅在禁用时报告开路负载。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick

    感谢您的快速回答。


    我们的负载并不总是通电,有时启用,有时不..

    我假设开路负载的检测平均值基于电流。

    我们期望的是可用于避免 开路负载状态的“最小“负载。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerard:

    正确的是、要确定导通状态下的开路负载、MCU 或外部 ADC 需要读取 SNS 引脚电压、以便确定其处于相关阈值。 要提高 ADC 分辨率、可以将两个 SNS 电阻器并联、并使用 FET 对一个 SNS 电阻器进行控制。 当 FET 导通时、SNS 电阻较低、这适用于稳态运行。 当 FET 关断时、SNS 电阻较高、可用于增加低电流下的调节并提供更高的分辨率以确定开路负载是否为开路负载。

    当通道关闭时、如果 VOUT 处于 VS 约 2V 范围内、器件将报告开路负载。

    谢谢、

    Patrick