This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1846 - EP:VREF 引脚的灌电流能力

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537262/uc1846-ep-sink-current-capability-of-vref-pin

部件号:UC1846- EP

工具/软件:

您好:

VREF 引脚的最大灌电流能力是多少? 我们将通过该引脚生成 OPAMP 电路的 VCC 电源、那么它是否与这样做兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    VREF 无法灌入任何电流。 任何高于 VREF 的电压都可能损坏 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同一引脚的拉电流能力是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    数据表显示高达 10mA。

    最好通读数据表来帮助您了解和使用该器件。