This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905:TPS6521905RHBR

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537846/tps6521905-tps6521905rhbr

器件型号:TPS6521905

工具/软件:

尊敬的团队:  

我计划 在我的一个项目中使用 TPS6521905RHBR。

根据可用基准、为转换器指定的电感值为 0.47uH。

是否可以改用 2.2uH、并且支持足够的额定电流(这用于 BOM 优化)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amal:

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    否、这些转换器针对 0.47uH 进行了优化。

    Sathish