This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:电芯电压在开路测试后反弹

Guru**** 2770835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535893/bq79616-q1-cell-voltage-bounces-back-after-open-wire-test

器件型号:BQ79616-Q1

工具/软件:

我想手动测量电压、因此我跳过了几个步骤、仅遵循以下步骤。

要开始开路比较、请执行以下操作:

1。通过 DIAG_COMP_CTRL3[OW_SNK1:0]开启 VC 引脚(或 CB 引脚)电流阱或电流源。

2.如果存在开路、则等待外部电容器的 dV/dt 时间消耗至检测阈值

然后、主机通过 DIAG_COMP_CTRL3[OW_SNK1:0]关闭所有电流阱和电流源。

不过、当电流阱被关闭时。 电压开始再次上升... 问题可能是什么?

注意:我只打开 VC 引脚的接收器

此致 (&C)

Mounish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mounish:  

    首先、您是否有理由手动完成这些步骤? 并且您是否尝试过按原样完成数据表中指示的所有步骤、以确认性能并验证您当前完成的步骤是否正常工作。  

    为了澄清问题、在您的步骤中、您正在完成:

    1.将 0b01 写入 DIAG_COMP_CTRL3[OW_SNK1:0]->开启 VC 电流阱

    2.等待 dV/dt 时间

    6.将 0b00 写入  DIAG_COMP_CTRL3[OW_SNK1:0]->关闭 VC 电流阱

    在禁用电流阱的情况下、您会看到什么电压上升? 我们从数据表中获得了这些信息、因此我们知道电压测量中应该存在 mV 范围差异。 如果情况并非如此、则问题可能出在其他地方。  

    谢谢您、  

    Pranav Ananthan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    手动开路警报行为–断开后电压升高

    是的、我已经遵循了数据表中的建议。 但是、我不想将每个模块配置为自动开路检测、而是更喜欢手动触发警报。

    我目前正在使用连接到电池模块的电池监测 IC 进行测试。 请注意、电池模块串联构成完整的电池组。

    观察结果:
    在断开连接后的 5 秒内、受影响通道上的电压开始快速上升、并且还会干扰相邻的电芯电压。

    测试详细信息:
    作为参考、我断开了一个串、然后将断开的 VC 引脚短接到相邻的 VC 引脚。 这样做是为了有意对测量网络中存在的电容器进行放电。 当引脚短接时、通道读数按预期为 0V。 然而、一旦我移除短路、电压就会立即再次尖峰。

    在手动开路仿真过程中、此行为是否正常? 这是否是由于滤波电容器上的残余电荷累积或输入网络中的泄漏路径所致?

    期待他人的想法或类似经历。

    谢谢 (&C)

    Mounish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mounish:  

    很抱歉、我仍在重新创建您的设置、看看是否可以执行其他调试。 感谢您的耐心。

    我认为您更喜欢手动触发警报、但您能否通过所有 6 个步骤进行检查、同时还可以进行电压测量。 我想看看在该方法中是否也出现了相同的行为。 可以对生成的数字读数和进行的手动测量进行比较。  

    就像我说的、我很快会提供更多更新。  

    谢谢您、

    Pranav Ananthan