This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:关断模式与运输模式

Guru**** 2505925 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535885/bq25798-shutdown-mode-vs-ship-mode

器件型号:BQ25798

工具/软件:

您好、

我将使用 安装了 Shipfets 的 BQ25798。

我将系统置于备用模式、因此只有电池存在、只有电池为系统供电。

在这种情况下、我计划关断系统、以尽可能减少来自 BAT 的任何 IQ。 (这是为了存储,我们只会重新开始重新打开适配器)。

我的问题 (1) 是:在这种情况下、运输模式与关断模式之间有什么区别? 唯一的电源是电池。

问题 2:安装 shipfet 后、针脚 BATP 的正确连接点在哪里?  (直接连接到 BAT+或 BAT IC 引脚?)。

提前感谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当您提到备用模式时、您是否指的是数据表第 9.3.7.2 节“备用电源模式“中所述的操作? 当转换器在反向电源方向运行时、运输模式和关断模式将不起作用。

    关于问题 1:

    • 关断模式会禁用整个器件并关断运输 FET、以便具有最小的静态电流、并且只能通过适配器插入退出。
    • 运输模式会减慢系统时钟、以减少从电池消耗的电流、并关断外部运输 FET 和内部 BATFET。

    关于问题 2:

    • BATP 的连接点通过 100 Ω 电阻连接到电池的正极端子。

    如果这样回答了您的问题、请告诉我。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    你能再澄清一下…

    您说,当我们使用电池为电路板供电时(例如,如果外部电源不可用),我们无法 完全关闭 我们计划仅在外部电源可用时重新启动。 我们的思路是在电路板储藏起来可能持续几个月时、电池漏极电流进入接近零的状态。

    简而言之:我们可以在备用模式下关闭吗? 或者我们在使用适配器供电时需要这样做?

    关断或运输模式似乎与电源的来源无关。  

    期待您的回答... 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当电路板仅由电池供电时、您可以通过关断模式关断整个系统。 这将是最低功耗选项。 在这种情况下、只有 BQ25798 只有在插入适配器后才会重新上电。

    我们可以在备份模式下关闭吗? 或者、我们在通过适配器供电时需要这样做?

    我想确保我正确理解这个问题:您是否询问是否可以在备份模式下进入 SHUTDOWN 模式以关闭所有功能? 这应该可行、但备份模式将在执行此操作后关闭。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、

    我需要更多地集中一点、请。

    在备用模式下工作的情况下、在没有电源的情况下、电池使用能量、但在反向模式下、电路板由 PMID 供电、而不是由 VSYS 供电。 那么在这种情况下是否可以进入关断模式?  

    如果可能:我是否需要执行确定的序列? 或直接应用正确的寄存器值...

    如果不可能:有什么想法? 在存储电路板时、我需要关断以节省电池电量。

    IC 非常好、集成了许多功能、但这是我的待办事项。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果在备用模式下工作、无电源、则使用电池电能、但在反向模式下、电路板由 PMID 供电、而不是由 VSYS 供电。 那么在这种情况下是否可以进入关断模式?  [/报价]

    我相信这个问题的答案是肯定的。 在关断状态下、运输 FET 会关断、从而阻断到 VSYS 和 PMID 的反向路径。 如果执行 I2C 写入、这将切断电池的电源。

    如果可能:我需要执行一个确定的序列吗? 或直接应用正确的寄存器值...

    这种情况有两种相关的 I2C 配置。 打开 BQ25798 后、设置 SFET_PRESENT 位 、使器件知道已安装 SHIP FET。 进入 SHUTDOWN 模式时、对寄存器位 SDRV_CTRL 进行写入以关闭 SHIP FET 并进入 SHUTDOWN 模式。

    如果这完全回答了您的问题、请告诉我。

    此致、
    Michael

    [/quote]