This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:此器件可以处理的最大直流母线

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537740/ucc21750-maximum-dc-bus-this-part-can-handle

主题中讨论的其他器件:UCC21750

工具/软件:

假设我们使用标准的 2 级 H 桥逆变器。 鉴于 CMTI 在规格范围内、我们如何解读绝缘规格以确定 IC 可以处理的最大直流母线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei-Han:

    根据表 6.6 绝缘规格、存在最大隔离工作电压规格、其最大直流电压为 2121Vdc。 这用于标准隔离栅。 考虑到其他 绝缘规格、UCC21750 数据表中的表 6.3 显示了施加的电压与寿命间的关系。 这可能有助于根据驱动器所需的寿命选择最大直流电压。

    要查看的其他一些关键参数是外部间隙和爬电距离。 根据标准 IEC60664、表 F.5 显示了器件在环境中的不同电压。 选择污染等级 1 或 2 取决于电路的“无菌“。 这意味着、如果器件包含在某些保形编码中、则污染等级可能为 1。 UCC21750 的材料组为 1。 根据这些类别、可以确定 Vrms:

    对于基本隔离、它约为 1.6kVrms
    对于增强型隔离、它约为 800Vrms

    如果需要大于 8mm 的爬电距离或间隙、可能需要特别注意。

    希望这有所帮助。

    此致、

    Siara