This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:最大输出电流

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537448/lp8556-maximum-output-current

器件型号:LP8556

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户在相当裕度状态下使用 LP8556、他们需要 Vout MAX = 21V、VIN 3.3V 至 4.5V、每通道输出电流= 29mA、6 通道。

根据 D/S、有时还提到:

最大 Iout 为 50mA、但在表中:

我可以知道 LP8556 是否适用于此应用吗?

如果没有、我们还有其他建议吗?

谢谢你
Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    可以使用该器件。  

    您可以通过 FSET 或寄存器设置 IOUT_max、如下所示。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Colin、

    那么、我 是否可以知道为什么上表中提到的最大电流仅是 25mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    它 由不同的 RIset 和 i2c 地址进行设置。  该通道的最大电流为 50mA。

    谢谢、

    Colin