This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:TIDA-00649 Gerber 数据

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00649

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537590/bq25570-tida-00649-gerber-data

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件:TIDA-00649

工具/软件:

你(们)好

由于没有可供销售、我们正在尝试通过制造 PCB 并对其进行组装测试来构建 TIDA-00649 设计。 如果可用、请向我们发送报价。  

所以我们下载了它的光绘数据、但我们发现光绘中没有钻孔层、我们需要一个光绘机提供钻孔数据来制造 PCB。 请将更正后的发芽机发送给我们。

 关于 TIDA-00649:

TIDA-00649 参考设计展示了从 4mA 到 20mA 环路供电系统的能量收集功能。 该设计易于插入到现有装置中、从而从环路中回收能量并生成稳定的输出电压。 此外、该电路还提供一个表示实际环路电流值的模拟输出。 插入损耗可低至 400mV、也可增大至 2.85V、从而满足更高的输出功率等级。 所有这些功能都提供了一种简单的方法来为无线适配器 (WirelessHARTRegistered、低功耗 BluetoothRegistered(BLE) 等)、指示器、显示屏、人机界面 (HMI) 等供电、从而可无缝升级现有的 4mA 至 20mA 环路供电系统。

请在 us.e2e.ti.com/.../TIDA_5F00_00649_5F00_Gerber_5F00_Data.zip 上查找所附的光绘工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将在明天的一天结束时回到你身边。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我下载并检查了 Gerber 文件。 存在钻孔导轨和钻孔图层 (GG1 和 GD1)。

    此致、

    Mike Emanuel