This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:BQ34z100

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533387/bq34z100-bq34z100

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEM

工具/软件:

您好、  

我尝试使用 TI ZIP-Chem 工具提交 GPC 文件、来确定应用的 ChemID。 但是、回复电子邮件未提供任何 ChemID 或反馈。

我按照应用手册 SLVA725A 中所述的过程进行了操作、但我不明白可能有什么问题。
请查找附件中的实验数据文件 ()roomtemp_rel_dis_rel.csvconfig.txt文件。

注意: 该文件roomtemp_rel_dis_rel.csv是从使用 bqStudio 记录的日志生成的。

提前感谢您的支持。

此致

Hocine

e2e.ti.com/.../7776.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.csve2e.ti.com/.../6281.config.txte2e.ti.com/.../BQ15h32.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hocine、

    已分配此问题、正在处理一个回复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    来自 gpcchem 工具的电子邮件中有什么错误消息?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    直接相关 GPC_report.txt 仅包含零值。

    MiscInfo.txt 文件包含:ProcessingType=2

    此致、

    e2e.ti.com/.../bqzip_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    所提供的数据中似乎没有收费部分。

    请按照本文档中的步骤操作、并将数据重新提交到 GPCHEM 工具。

    化合物 ID 选择工具 (GPC) 简易指南(修订版 A)

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如程序第 2 页中所述、在“数据日志文件“一章下、似乎不需要初始充电部分‘。

    此致

    Hocine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是对的、但您仍然缺少放电前的休息时间。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    除非我错了、否则这些日志显示休息 5 小时、然后是深度放电、然后是休息 5 小时。 在样本 4 在下午 3:32 的日志中、弛豫周期开始—电流为零、电压开始降低。 这将持续到 8:33 PM 的样本 4505、总计 5 小时。 此时、电流下降至–700mA、标记放电阶段开始。

    请允许我澄清一下—由于该过程很长、我想避免在即将出现的日志中犯任何错误、其中我将按照建议包括充电阶段。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我的错误我没有绘制整个放电图。

    是否可以使用单节电池捕获数据?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经完成了单个单元的程序。 但是、将其导入 GPC 后、返回电子邮件仍包含值为 0 的 GPC_report.txt 文件。
    请查找随附的日志和配置文件。
    此致、e2e.ti.com/.../bqzip.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hocine、

    我已就您的问题与团队专家联系、并将跟进并提供回复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hocine、  

    根据专家的反馈、他在下面提到了有关您的测试的一些信息

    “这是一个 LFP、他在出院后只休息了~1 小时、他需要休息 24 小时。 2 他的电压和电流以 mV 和 mA 为单位、需要以 A 和 V 为单位。4. 他的猛犸象太高了。 我认为、他使用的是 2.7V、但在我们的数据库中、LFP 应该至少为 2.5V 或 2V。 4、他的温度看起来像空气温度,并在细胞体测量。 这可能不是问题、但可能会导致匹配不良“

    如果这些更新未解决您的问题、请随时更新。

    谢谢您、
    Alan