This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872:原理图检查

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552872, BQ24610, BQ24160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535786/tps552872-schematic-check

部件号:TPS552872
Thread 中讨论的其他器件: BQ24610BQ24160

工具/软件:

尊敬的团队:

回顾一下后、似乎没有问题、 我们可以告诉大家此原理图是否有问题或需要修改吗? 感谢您的帮助并向您学习。

e2e.ti.com/.../5140.ups_5F00_r0v1_5F00_Schematic-_2800_2_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您联系我们。 我知道这里的应用是什么吗? 我有几个问题需要检查:

    什么是输入电压范围和输出电流范围?

    您能否帮助提供输出电容器的器件型号来评估环路参数?

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    输入电压范围为 10-24VDC、 TPS552872 的输出电流为 12V 2A(最大值)。

    输出电容如下所示:

    TDK C3216X7R1H106K160AC 陶瓷电容器 10UF 50V X7R 1206

    Murata GRM31CC71E226ME15L 陶瓷电容器 22UF 25V X7S 1206

    Murata GRM188D71H105ME01J 陶瓷电容器 1UF 50V X7T 0603

    Murata GRM155R71H104KE14D 陶瓷电容器 0.1UF 50V X7R 0402

    W ü Würth Elektronik 860020473008 电容、铝、100uF、20%、25V、径向 TH

    谢谢、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    我将对此进行研究并在稍后提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    我认为原理图看起来可以。 唯一的问题是 E-CAP C535。 没有 ESR 数据、我恐怕 ESR 会过大、会随着温度的变化而变化。 建议使用 EVM 等混合电容器。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    感谢您发送编修。

    电容器我们可以使用 Panasonic EEH-ZC1E101XP ESR  30m Ω、随附的数据表检查是否可以正常使用。

     

    e2e.ti.com/.../ABA0000C1234.pdf

    谢谢、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    这个电容器看起来很好。 如果是 needed.e2e.ti.com/.../5342.TPS55289-Layout-Guideline.pdf、请遵循布局指南并发送给我们以审核布局

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    感谢您发送编修。

    此外、BQ24610 电路图是否 有任何问题或需要修改? 请提供建议。

    e2e.ti.com/.../5140.ups_5F00_r0v1_5F00_Schematic.pdf

    谢谢、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    BQ24160 太抱歉了。 请使用 BQ24610 创建新主题、并联系相关专家。 谢谢。

    此致、

    木林