This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:关于内部 LDO (LDO_3V3) 输出电流

Guru**** 2441730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535255/tps25751-about-internal-ldo-ldo_3v3-output-current

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件: MSPM0C1104

工具/软件:

您好的团队、

我们的客户希望从 MCU 引导此器件设置、他们想知道 LDO_3V3 输出电流能力、以了解 LDO_3V3 电源是否可以用作低功耗 MCU 的电源或不带 PP5V 电源。

请说明 LDO_3V3 的最大输出电流。

或者、在没有 PP5V 电源的情况下为 MCU 供电时、MCU 的唯一供电方式是使用其他 LDO 器件(如 TLV75533P、如 EVM 配置)吗?

请您对上述内容发表意见。

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅数据表。  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25751.pdf#page=11

    如果 TPS25751 由 VBUS 供电、而不是 VIN_3V3:只要电流小于 18mA 且 VBUS 大于 3.9V、TPS25751 就会在 LDO_3V3 上保持最小电压为 3.0V。   

    如果 TPS25751 由 VIN_3V3 供电、则应考虑从 VIN_3V3 到 LDO_3V3 的 Rdson。  但是、如果 VIN_3V3 可用、则我会考虑直接从 VIN_3V3 为 MCU 供电。

    我已经完成了这个实验 https://www.ti.com/tool/LP-MSPM0C1104 由 https://www.ti.com/tool/TPS25751EVM 的 LDO_3V3 供电 .  我建议您与特定 MCU 进行确认。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您的回答以及有关 MSPM0C1104 的实验信息。

    在有关  MSPM0C1104 的实验中、您是否使用此 MCU 进行引导 TPS25751 设置?

    您是否没有为 PP5V 和 VIN_3V3 使用其他电源?

    此致、

    teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在您的  MSPM0C1104 实验中、您是否使用此 MCU 来引导 TPS25751 设置?

    是的。

    并且您是否没有为 PP5V 和 VIN_3V3 使用其他电源?

    我做了两个实验。  第一种方法是将 MCU 3V3 连接到 VIN_3V3、并且两个器件都从外部电源获得电力(非电池死模式)。  第二种方法是 LDO_3V3 连接到 MCU 3V3、PD 由 USBC 连接供电(电池死模式)。  在第二个实验中、我没有为 PP5V 或 VIN_3V3 使用任何电源。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您发送编修。 它使 sence 和非常有用的信息。

    此致、

    teritama