This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5891-Q1:有关 LP5891-Q1 的问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5891-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537974/lp5891-q1-questions-about-lp5891-q1

器件型号:LP5891-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

客户检查了 LP5891-Q1 的规范。 您能检查一下我的客户的问题吗?

1.如果 我只使用红色 LED,可以向 VCC、VLEDR、VLEDGB 电源轨施加 3.3V 电压吗?

2.如果我仅使用 LP5891-Q1 的 5V 电源施加 3.3V 电压、是否有任何更差的点? (例如,效率较差,热特性较差,无等)

3.数据表显示 LP5891-Q1 有 48 个从 0.2mA 到 20mA 的电流源通道。

然后、如果我的客户使用所有具有 20mA 电流消耗的通道、并且我的客户每 1 个通道连接 16 个 LED、

48 条线路* 16 个 LED * 20mA = 15.36A <-我的计算正确吗?

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    48 行* 16 个 LED * 20mA = 15.36A <-我的计算正确吗?

    否、20mA 为峰值电流。 如果使用 16 条线路、则平均电流为 20mA /16 线路= 1.25mA、因此总电流为 20mA * 48 = 0.96A。

    顺便说一下、我能否知道 谁是终端客户? 这是否用于实际项目或平台?

    BR

    Monet Xu