This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:如何对 A-D 情况应用 Vin 和 Vout?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530863/lm5060-how-should-i-apply-vin-and-vout-for-cases-a-d

器件型号:LM5060

工具/软件:

大家好!

8.2.3.2 我对详细的设计流程有疑问。

如何对 A-D 情况应用 Vin 和 Vout?

为 LM5060 提供 VIN=24V (Max25V)。 电压范围在 0~25 V 的范围内变化。在这种情况下、如果 Vin=0V、则 Rsmin=17 中的 0Ω。

是否应该将输入设置为 0V 并将输出设置为 24V?

我还检查了以下计算工具。

SLVC667 计算工具|德州仪器 TI.com

最低输入工作电压:VIN (min)

最大输入工作电压:VIN (MAX)

中列出了建议运行条件的值。 5.5V 至 65V

我应该提到这一点吗?

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5060 工作电压为 5.5V 至 65V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    在最坏的情况下考虑 Rdson(Ω Ω)时、

    应该计算出 Vin (min)=5.5V 和 Vin (max)=65V 是正确的吗?

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法理解您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    如果我的解释不清楚、我很抱歉。

    我对第 8.2.3.2.1 节“使用电阻器实现反极性保护“有疑问。
    计算 Rs (min) 时、应使用哪个 Vin 和 Vout 值代入数据表中公式 (16) 至 (19) 中的值?

    我注意到,Rs (min) 的计算方法因情况而异(案例 A–D )。
    例如、如果 A 中规定 Vin 为负值、但在执行 (min) 计算时、我不确定要为 Vin 使用哪个确切电压。
    在我的应用中、我为 LM5060 提供 24V 电压(最大 25V)、输入电压在 0V 和 25V 之间变化。 在这种情况下、我应该使用什么值?

    您能否说明在 A 到 D 的每种情况下应用哪些值替换 Vin 和 Vout?

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在下周初回复您。 请合作。 我将休假两天。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    很抱歉有其他问题。

    ・公式 (18)、(20) 和 (21)

    公式 (18) 有两个参数:Ro (min) 和 Rs。

    公式 (20) 和 (21) 分别包含 Rs 和 Ro。

    要计算的 Rs、Ro 和 Ro (min) 的固定值是什么?

    我们决定将某个值替换为超过公式 (16) 和 (17) 中计算的最小值、然后使用计算结果作为电阻

    数据值。

    这种理解是否正确?

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    进展如何?
    我提出了一个请求、如果您能回复、我将不胜感激。

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    公式 (16):可能的最大输出电压、

    公式 (17):可能的最大输入反极性电压、

    公式 (18):最大可能 VOUT - VIN、

    公式 (19):可能的最大负 VOUT 电压、

    这一理解是否正确?

    请使用 LM5060 设计计算器、在考虑 Ro 值和过流故障检测阈值的情况下找出适当的 Rs 值(设计计算器中的单元:F48)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    1) 例如、如果假设 Vin=24V、但可能反向连接±Ω、
    Vin 为–24V

    ① 如果可能连接负电压、请参阅案例 A

    ② Ω 输入 24V、在最坏情况下反极性电压 (Vin =–24V) 下测得。

    这是正确的吗?

    2) 公式 18 公式 20 公式 21 有 2 个参数、即 Ro (min) 和 Rs。

    计算 Ro (min) 时、I 应为 Rs 输入什么值?

    8.2.3.2.2 考虑使用 RS 和 RO 进行故障检测时、是否应该计算出良好的电阻值?

    当我将 Rs 的值输入公式时、我可以看到它的值、但它是如何计算的?

    简而言之、我想知道在此公式中应输入哪些值来计算 Vin、Vout 和最坏情况下的反极性电压。

    SLVC667 计算工具|德州仪器 TI.com

    此致、

    柳介