This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084EVM-828:输入电容

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537891/tlv62084evm-828-input-cap

器件型号:TLV62084EVM-828
主题中讨论的其他器件:TLV62084

工具/软件:

你(们)好

我使用 TLV62084 进行设计。
如果您查看数据表和 WEBENCH、请使用输入电容器来指导 10uF。
但 EVM 有 47uF+10uF、我应该怎么办?
另外、请告诉我输出电容的适当值。

规格-

输入:3.3V

输出:0.5V 2A

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    通常、从 TLV62084 的角度来看、输入电容没有上限。 对于大多数应用、10μF 就足够了、但具有较大的值可减少输入电流纹波。

    47μF 钽聚合物电容器放置在 EVM 上、因为其 ESR 比 MLCC 更高、在典型的实验室设置中、长电源线的寄生电感抑制了 VIN 谐振。 正常应用中通常不需要这样做。

    此致、

    Andreas。