This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:用于共源极 FET 配置的 PCHG/PDSG 驱动器设计

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534436/bq76952-pchg-pdsg-drive-desing-for-common-source-fet-configuration

器件型号:BQ76952
主题: BQ76942 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我正在设计用于 24V 铅酸替代锂离子电池的 BMS。 我们将使用 BQ76952 实现此设计。 但出于散热原因、我们将共源极恢复到 FET 配置、而不是共漏极配置。 如 BQ76952 数据表的图 16-1 简化原理图中所示。

BQ76942 — 共漏极

我们的共源设计。

我们将使用隔离式栅极驱动器驱动 FET、该驱动器的电源以这个公共源为基准。 驱动逻辑信号将来自 BQ76942。 因此、使用 BQ76942 的 CHG 和 DSG 引脚没有问题。

但是、PCHG 和 PDSG 引脚会导致一些共源极配置问题。 我认为、为了驱动图 16-1 中给出的预充电 FET  、PCHG 引脚会将预充电 FET 8.4V 的栅极 拉至 PACK 以下、并驱动图 16-1 中给出的预放电 FET、PDSG 引脚会将 预充电 FET 8.4V 的栅极拉至 BAT 以下。 因此会产生驱动 p 沟道 FET 所需的负电压。

因为我使用的是共源配置。 我无法将该引脚直接连接到隔离式栅极驱动器输入、因此预计它会起作用。 因此、我需要设计一个逻辑电路、将 PCHG 和 PDSG 输出更改为栅极驱动器输入逻辑信号。 我认为需要设计以 PACK 和 BAT 引脚为基准的电路、但我不确定。  

我是否在正确的轨道上?

是否有人设计过这种电路?

有任何关于如何解决此问题的提示?

提前感谢。 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    BQ76952 FET 驱动器专为共漏极配置而设计。  它不支持共源极配置、因为当 FET 被禁用且负载仍连接到 PACK+时、会驱动到 CHG 上的电压。 此外、该器件还具有体二极管保护功能、如果交换了源极/漏极、该功能可能无法正常工作。  鉴于这一点、我们的所有测试都是在漏极连接在一起 的情况下完成的、并且我们尚未测试此配置、因此我们无法保证它能够按预期工作、建议遵循我们的建议。   

    一个很好的资源是查看 多个 FET 应用手册 www.ti.com/.../sluaa09a.pdf“ 、该应用手册提供了不同的并联配置、可能有助于满足散热要求。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arelis:

    感谢您的答复。 我知道  BQ76952 不用于共源极配置。 但我正在努力寻找一个能够满足我独特要求的解决方案。  

    我很感谢大家关注体二极管保护功能。 在我的脑海里,我的思绪也在不断的变化。

    此致、